This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC25661:有关系列选项器件型号的问题。

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25661

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580229/ucc25661-question-about-family-option-device-number

器件型号:UCC25661


大家好:

我的一个客户考虑将 UCC25661 用于其新产品。

现在、他们有以下问题。
请你给我答复。

问题 1:
UCC25661 数据表指出、在 7 个连续开关周期 (nOCP) 中检测到 OCP、器件会进入故障状态。  
此故障状态是否意味着锁存操作停止?

问题 2:
如果 Q1 的答案是肯定的、锁存操作是否会自动停止?

问题 3
客户需要 UCC25661 能够在锁存操作停止后自动重新启动。
以下哪一个 UCC25661 选项在 UCC2566610/1/2/3/4/和 UCC2566616 之间更好?

非常感谢您的答复。

此致、
Kazuya。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    一旦 IC 检测到 OCP 连续 7 个开关周期、 它就会进入故障状态并等待 1s、然后重新启动。 UCC25661x 系列的所有型号都是相同的。

    请使用 UCC25661 系列的任何型号、而 UCC2566614 除外、因为它具有 OVP 锁存器(对于 OVP 故障、对于该型号、IC 在发生故障后不会重新启动)。

    您能告诉我锁存操作停止是什么意思吗?

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的答复。

    我的意思 是、锁存操作停止是在发生 OCP 时停止开关并保持状态。

    我可以再问您一个问题吗?

    Q
    您说过、一旦 IC 检测到 OCP 连续 7 个开关周期、  
    它进入 FAULT 状态并等待 1s、然后重新启动。

    数据表中是否说明了这 1 秒等待时间?

    非常感谢您的答复。

    再次感谢大家、此致、

    Kazuya。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    感谢您的澄清。

    数据表中提到了故障恢复时间。  

    此致、

    亚米尼。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yamini:

    非常感谢您的支持。

    您的回复非常有用。

    再次感谢大家、此致、
    Kazuya。