This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:关于 BQ25750 的反向模式控制

Guru**** 2609065 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25690

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581299/bq25750-about-the-reverse-mode-control-of-the-bq25750

器件型号:BQ25750
主题中讨论的其他器件: BQ25690

您好:
能否请您解释一下的反向模式运行 BQ25750
我想持续使用反向模式来在系统运行时为器件供电 未充电
电源电压范围 28V/1.5A
此配置是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Takayuki、

    在反向模式下、直流/直流转换器从电池获取电力来为系统供电。 BATFET 和 ACFET 在反向模式下关闭。

    BQ25750 可以通过电池在 28V 时提供 1.5A 系统负载。 此配置应该没有问题。

    系统的蓄电池电压是多少?

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    Ethan Galloway

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。 我们始终使用反向模式。 电池电压约为 24 至 26 伏。 此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Takayuki、

    感谢您告诉我。

    BQ25750 应该适用于系统。

    我们还发布了 BQ25690。 这也可能适用于您的系统。 BQ25690 在较低的电压和电流下工作、但它比 BQ25750 便宜。

    此致、
    Ethan Galloway