Other Parts Discussed in Thread: BQ25750, BQ25690
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25750主题中讨论的其他器件: BQ25690
您好:
能否请您解释一下的反向模式运行 BQ25750 ?
我想持续使用反向模式来在系统运行时为器件供电 未充电 。
电源电压范围 28V/1.5A 。
此配置是否有任何问题?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.