This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】TPS922051:如何为 TPS922051/0 设计补偿电容器?

Guru**** 2606735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922051

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581867/faq-tps922051-how-to-design-compensation-capacitor-for-tps922051-0

器件型号:TPS922051


如何为 TPS922051/0 设计补偿电容器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议使用一个简单的积分补偿器、以便在宽工作范围内实现稳定运行。 下图显示了使用不同补偿电容器时的环路增益和相位裕度仿真波特图(条件:VIN=24V、6 个 LED、ILED=2A)。

    降压转换器充当单极系统、并存在由开关行为引起的额外相位滞后。 补偿电容器的选择会影响瞬态响应和 PWM 调光性能。 建议使用较大的补偿电容器(交叉频率较低)来限制 PDIM PWM 信号上升沿上的 LED 电流过冲。 建议使用较小的补偿电容器(交叉频率更高)来改善瞬态响应。

    对于 TPS922051/0、实现了 IFD(电感式快速调光)、这意味着 COMP 引脚电压在 PWM 关断期间可以几乎保持不变、以便下次 PWM 从关断状态变为导通状态时、电感器电流会迅速上升到目标值。 下图可以更好地说明 IFD。

    但是、对于启动(或当 PWM 关断时间长得多时)、由于 Comp 电压将从 0V 开始、因此 IFD 不太有效。 这就是响应时间会更长的原因。  不同 Ccomp (220pF/1F/6.8nF) 下的 PWM 调光性能(PWM 关断时间较长时)如下所示:

    Ccomp=220pF                                Ccomp=1nF                                  Ccomp=6.8nF

           

    (测试条件:10Hz 的 PWM 调光、D=2%)

    从上面的结果可以看出、Ccomp  越小、启用延迟+上升时间(从 DIM 拉高到 LED 电流达到目标值)越短。 对于条形码读取器等应用、目标物体会移动并使用全局快门。 在这种情况下、将严格要求响应时间。