This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61165:原理图和布局审查请求–TPS61165 用于 LCD 背光应用

Guru**** 2608955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61165

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581498/tps61165-schematic-and-layout-review-request-tps61165-for-lcd-backlight-application

器件型号:TPS61165


您好:

我目前正在设计 LED 背光驱动器 对于使用的 LCD 面板 TPS61165 ,我会感谢你的帮助查看我的 原理图 PCB 布局

以下是 LCD 背光的主要参数:

  • 输入电压: 距锂离子电池 6V 至 8.4V
  • 输出电压(LED 灯串): 16.8V 至 19.6V

image.png

  • LED 电流: 典型 20mA /最大 40mA
  • PWM 调光控制: 来自 MCU GPIO、6.5kHz PWM、3.3V

原理图 :

image.png

布局 (SIGNAL-POWER-GND-SIGNAL) :

 

顶部:

image.png

内部 1(电源):

image.png

内侧 2 (GND):

image.png

底部:  

image.png

 

我想确认以下几点:

  1. 是否使用 原理图 为该配置正确实现数据表中推荐的设计。
  2. 如果是 规划 适当尊重高电流路径和关键元件(电感器,二极管,检测电阻和输入/输出电容器)放置。
  3. 有关优化 EMI 和稳定性的任何一般建议。

非常感谢您的时间和支持!

此致、
Thomas。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    原理图和布局看起来很好。

    BR

    Patrick