This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS26750:将 USB-C 电源路径添加到现有集线器

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS26750, TPS25751, TPS25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572040/tps26750-adding-a-usb-c-power-path-to-existing-hub

器件型号:TPS26750
Thread 中讨论的其他器件: TPS25730TPS25751

工具/软件:

我的 USB 集线器设计经过迭代、可在下行端口上添加 USB-USB PD 充电。 该设计已经包括集线器控制器和端口控制器、但遗憾的是、直接替换的 USB-TAA 控制器不符合 PD 标准、因此我们正在寻找替代方案。 是否可以集成一对 TPS26750 芯片、一个用于专用 USB-C 电源输入(无数据)、另一个用于连接 到 USB-C 连接器并通过与集线器控制器的数据连接? 目标是在下游端口和需要电源的器件之间进行 PD 协商、以便在打开负载开关并允许电源通过电源路径之前通知电源端口控制器需要何种 PD 曲线来与电源协商。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    感谢您联系我们!  TPS26750 支持 240W 扩展电源角色或 EPR。 我 想确认您的中心需要支持 EPR。  每个 PD 控制器应该协商什么功率数据输出 (PDO)?

    此外、 您能给我发送一个 USB 集线器设计的方框图吗? 我想确认一下我对每个 TPS26750 器件行为的理解程度。  

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果可能、我们每个端口需要 100W 的最大输出、但我们预计的电流曲线远低于该值。 下面是系统的基本方框图;USB 集线器和 USB 转 ETH 芯片已经存在。 我们正在探索 TI 的灌电流和拉电流控制器选项。 如果您对其中任何一种配置有比 TPS26750 更好的选择、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeffrey 您好:

    感谢您的回复和方框图。

    USB PD 规范中的标准功率范围允许的最大功率输出为 100W。  因此、我建议查看 TPS25730 中的“仅受电 “部分和 TPS25751 中的双电源角色(DRP,连接充电端口时供电,在充电器端口未连接且手机正在供电时受电)。  这些器件具有 单个端口、因此总共需要三个 PD 控制器。  

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些芯片是否能够相互通信以协调轮廓? 理想情况下、我希望使用负载开关而不是降压/升压转换器、因为空间对于该设计来说是非常重要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffrey、

    Katilynn 今天不在办公室。 请预计回复会有所延迟。  

    此致、  

    Aya Khedr  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、  

    感谢您的回复和耐心、我会尽快回复您。  

    我还有一些关于 系统的澄清问题 、以便我能够为您的问题提供最佳的支持。  

    1.每个端口具体是端口 1 和端口 2 的供电和受电能力是什么?


    2. 设计中是否有 EC?


    3、 您打算提供超过 5V 的电压吗?

    4.您是否有一个显示系统功率流/拓扑的方框图?

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    我不确定 EC 的含义、但如果是电池充电器、那么没有、我们的系统中没有。 我们暂时还简化了系统、只是希望将 USB-USB PD 源添加到端口 1。 端口 2 将仅具有 USB 标准 5V @ 500mA。 我们希望使用的功率分配图如下所示:
     
    基本上、如果电源连接到充电端口、则 USB-USB PD 曲线与端口 1 上的外设协商(我们希望能够支持 20V @ 5A)、如果电源能够提供、则负载开关将以 协商的 功率打开(仅在配置文件不匹配时才为 5V)。 如果充电端口未连接任何器件、则端口 1 上的外设可以为系统供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    感谢您的回复和功率图表。  

    请给我 一个星期,直到结束,以回到你。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    感谢您的耐心和回复。  

    根据您的描述、似乎存在以下用例:

    1. 充电器端口连接到外部电源并为系统供电。 负载开关检测 电源路径并使其能够连接到端口 1。  端口 1 检测受电方端口并配置为供电方。  最后、外部外设 由端口 1 供电。

    2、充电端口未通电。  端口 1 已连接并配置为受电方、并 允许为系统供电。

    3.未向充电器端口供电。  端口 1 已连接并配置为受电方、并 允许 为系统供电。 然后将仅受电方端口连接到系统。

    对于用例 3、连接充电器端口后、预期行为是什么? 我假设您要更改为系统供电的端口?

    为了在受电方和供电方器件之间成功实现电源角色合约、将执行以下流程。   发送供电方能力后、受电方必须从供电方请求电源数据对象 (PDO)。   20V/5A PDO 协商可以发送回供电方。 供电方接受受电方 PDO 请求、20V/5A 合约现在存在。  

    嵌入式控制器 (EC)、对于 您的集线器设计、我建议使用微控制器来控制端口之间的电源管理。   如何 计划控制负载开关以启用从充电器端口到端口 1 的电源路径?  

    我认为 MCU 有助于控制 内部电源路径的负载开关 、以及设置端口 1 可以从供电方请求的受电能力。  

    谢谢。此致、  

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    您的假设是正确的;如果连接了充电器端口、则应为系统供电;只有在充电器端口上没有任何设备时、端口 1 才应为系统供电。

    对于负载开关、我们希望避免需要 EC。 我们有一个来自不同制造商的解决方案、但芯片不符合 TAA 标准。 如果我们需要使用 EC 来获得所需的功能、我们可以对此进行研究。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    为了 对案例 3 进行电源角色交换、 需要一个 MCU 才能在两个 PD 控制器之间进行通信。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    非常感谢。 是否可以确认 TPS25730 和 TPS25751 的原产国/地区 (COO)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery:

    我需要内部检查。 请给我几天,我会回来给你。

    谢谢您、

    Katilynn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katilynn:

    只需检查一下您是否能够获得这两个部分的 COO 信息。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeffery、

    对我的答复延迟表示歉意、我非常感谢你的耐心。

    这两种器件都具有中国的 COO。 请注意、COO 通常是指商品生产和/或发生重大转变的国家/地区。 适用的 COO 定义可能因使用 COO 的国家/地区和目的而异。 登记进口商有责任确定 COO、TI 提供的任何 COO 仅供参考。

    谢谢您、

    Katilynn