This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS723-Q1:TPS72301 FB 引脚

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS723, PMP30473

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581321/tps723-q1-tps72301-fb-pin

器件型号:TPS723-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS723PMP30473

您好:  

我们计划在我们的产品中提供–5V 输出电压。 关于 TPS723 系列、有几个问题。  

  1. TPS723 的典型输出为–2.5V、因此为了生成–5V、只需使用 TPS72301、但使用 TPS72325。 正确吗?
  2. 根据数据表、引脚 4 为 NR。 但 TPS72301 不是 NR、它是用于电阻分压器的 FB 引脚。 是否仍建议在 FB 引脚上连接旁路电容器以降低噪声?

    此致、  

    约克
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:York,

    TPS72325-Q1 具有固定的–2.5V 输出。 对于该器件、引脚 4 是 NR 引脚、应连接到电容器以降低输出噪声。

    要生成–5V 电压、您需要使用 TPS72301-Q1、并在 OUT 和引脚 4 (FB) 之间连接一个外部电阻分压器、来设置输出电压。 有关计算分频器值的说明、请参阅数据表的第 7.3.7 节。 请勿在可调 TPS72301-Q1 的引脚 4 与 GND 之间放置一个电容器、否则会导致 LDO 变得不稳定。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    感谢您的答复。 我忘了问 1 个问题。  

    在参考设计 PMP30473 中、引脚 4 FB 和引脚 5 OUT 上有一个 1000pF 电容器。 将这个电容器放在这里的目的是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:York,

    在 Vout 和 VFB 之间添加前馈电容器有助于改善 LDO 的噪声和瞬态性能。 本应用手册 更详细地介绍了前馈电容器的优缺点。  

    此致、

    Alex Davis