This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7300:接触电流调节

Guru**** 2813645 points

Other Parts Discussed in Thread: UA78L, LM317, TPS7B7701-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581693/tps7a7300-contatnt-current-regulation

器件型号:TPS7A7300
主题中讨论的其他器件:LM317、UA78L、 TPS7B7701-Q1

我想使用该 IC 来为我的负载提供 700mA 的恒定电流、其中输出端电压电平为 1.2V。 是否可以使用该 IC 实现该目标? 如果可能、请指导我如何做到这一点、如果不能、您可以推荐任何替代 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakib、

    感谢您的提问!

    没有一种理想的方法可以通过该器件实现恒流调节。 当您说输出端的电压应为 1.2V 时、您的意思是它应该将 700mA 精确调节到负载中、理想情况下负载恰好在该条件下的 1.2V 左右、而不是 LDO 应该尝试将其直接调节到 1.2V?

    恒流调节的理想选择是使用浮动 LDO、例如 LM317/UA78L 系列。

    由于悬空 LDO 的目标是在输出引脚和调节引脚之间产生压降(而不是像正常 LDO 那样在 FB 和 GND 之间)、因此可以只测量串联电阻两端的压降以创建恒流源。 热依赖性将受到电阻器选择的限制。 请参阅 LM317 数据表中的以下电路作为示例。

    另一种方法是使用 TPS7B7701-Q1 等器件、其可调节电流限制设置为所需值、但 700mA 对于该器件来说过高、因此它不是理想的解决方案。

    但是、如果您只关心相对压降、而不需要将负载直接接地、您仍然可以通过将负载的高侧连接到线路、将负载的低侧连接到 LDO VIN、来使用此器件(或类似器件)来提供恒定电流、并将恒定阻性负载调节到输出端的恒定电压以获得恒定电流。 此处的简化版本:

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我想为一节标称电压约为 1.3V 的镍氢电池充电。 由于压降电压高得多,效率不高,我不能使用 LM317。我需要一些 具有低压降电压和恒定电流的 IC ,能够在 700mA 左右,而且电池需要接地。