您好专家、
代表我的客户发帖:
我已经为 4 节磷酸铁锂电池包制作了一个采用 BQ7790521 的原型 PCB。 但保护功能似乎不起作用。
我使用了 4m Ω 的分流电阻,以便 70mv 的最大电压差应在 70/4=17,5A 左右触发。 规格表中未提及该公式、我假设这是电压波动(每个设计的波动不同)导致的。 使用 22A 负载进行的测试不会触发 OC 保护。
我将电池包的一节电池更换为实验室电源、设置为 4、2V、比 bq77905 的磷酸铁锂版本号 21 的 3.7V 阈值高 0.5V、且未断开连接。 将实验室电源设置为 2.0V(比 21 版本的 2.5V 最小值低 0.5V)不会触发断开连接。
我用热风枪将 NTC 加热到 125 摄氏度、但没有断开。
当电芯 3 与 VC3 引脚断开连接时、Q1 和 Q2 MOSFET 仍然允许电流流动。
起初我认为会有一个简短的,通过焊接,我仔细检查了一切,我移除了多个元件,我现在回流焊接了 IC 三次。 问题持续存在。 我是否需要光谱仪来诊断问题? 在哪里可以测量设备正常工作的一些信息?
我测量了连接到分流器的滤波电路上的三个电容器点 C7 引脚 1、C8 引脚 2 和 1、C9 引脚 1 和 2、它们都连接到 GND、但在电容器放电时似乎不再是这种情况。
您能给我一些帮助解决这个问题的技巧吗?
问题似乎出在 CHG MOSFET 关断和导通时、但不知道何时。 一旦打开、它将保持打开几分钟、几分钟后它将关闭并保持关闭状态、即使在断开负载时也是如此。 不确定是什么导致 MOSFET 的行为如此。 栅极和源极之间的电压差很难测量、但低于 2V。 MOSFET 是 Vishay SiRS4300DP
当 MOSFET 激活时、处于探头模式的万用表会发出连接声音、显示低电阻。 断开电芯 3 正极端子、触发 OW 开路电芯故障、然后 PACK-的电压下降 0.5V。 探头模式下的万用表不再感测触点。 但流经电池组的负载仍以 10A 电流流动。
随附了两层 PCB.PCB.pdfBatProt.pdf 的原理图和总体轮廓
此致、
Renan