This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS709:热仿真参数

Guru**** 2815505 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581748/tps709-thermal-simulation-parameters

器件型号:TPS709


您好:

请帮助您为 TPS70933DRVR 提供以下参数:

  • 热导率[W/m*K]
  • 密度[g/cm^3]
  • 比热容量[J/g*K]
  • 零部件的 3D 简化几何模型(首选 STEP 或 Parasolid 格式)

 

谢谢 Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Keith:  

    我们提供整个封装的 STEP 模型(TPS70933DRVR 模型可在此处下载) 。 该模型的引线可近似为铜、具有导热率、密度和特定热容量的典型值。

    封装主体的热特性如下:

    热导率:0.96 W/m*K

    密度:2.0 g/cm^3

    特热容量: 0.8 J/g*K

    此致、

    Alex Davis