工具/软件:
尊敬的 TI 支持团队:
我使用容量为 10F、电压为 13.5V 的超级电容器电池组为器件供电。 为了给该超级电容器电池包充电、我使用基于 BQ25820 控制器的降压转换器。 这是一种基于 EVM 参考设计的相对简单的实现。 控制器为这些超级电容器充电而不会出现任何问题,但一段时间后,它停止充电,并且它们上的电压开始下降,如所连接的示波器屏幕截图 — 绿色波形所示。 当电压降至特定水平(在我的例子中大约为 10V)时、充电器再次开始充电、并且这个循环无限重复。

充电器被设置为永久 CC 模式、在该模式下不应关闭、但仍会中断充电。
您能否向我解释一下可能有什么问题、或者如何对此充电器进行编程、以便在充电后保持超级电容器的额定电压、而不会中断充电?
此致、Tomasz