This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190QEVM-400:更改恒流值的方法

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190QEVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581727/lm5190qevm-400-method-for-changing-the-constant-current-value

器件型号:LM5190QEVM-400


从初始状态向 LM5190QEVM-400 的“ISET"引“引脚施加 0.1V 至 0.9V 的直流电压不会改变恒流值。

 

接下来、

即使未将直流电源连接到 LM5190QEVM-400 的“ISET"引“引脚、并且“ISET"和“和 GND 之间连接了 10K 至 47k 电阻器、恒定电流值也不会改变。

 

这是否表明 LM5190QEVM-400 出现了故障?

 

如果这不是故障、您能告诉我更改恒流值的正确方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinichi

    1.将电子负载设置为 CV 模式、并将 CV 限制设置为高于调节目标。  

    2.确保转换器工作正常,降压转换器输出处于稳压状态。

    3.将电子负载的 CV 限制设置为低于输出调节目标  

    4.同时测量 ISET 和 IMON。 如果 IC 处于 CC 模式、则 ISET 应等于 IMON 电压。   

    - EL