This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC3813-0:调整输出电压

Guru**** 2680515 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP23476

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582332/ucc3813-0-adjust-output-voltage

器件型号:UCC3813-0
主题:PMP23476 中讨论的其他器件

尊敬的团队:

代表我们的客户发帖。

我将在工程中使用 PMP23476 参考设计。  我希望输出电压大约为 14V、而不是 12V ...  我能否修改 R13 和 R9 的比率、或者是否需要执行其他操作?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Danilo:

    是的、您是对的。 您只需更改分压器电路以将其调节到不同的点。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Adhvaidh:

    感谢您的确认。

    此致、

    Danilo