请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24125尊敬的团队:
我计划使用 Arduino 一次性编程 I2C。 此外、我要将其与 BQ24125 独立 BQ 配对、为 2 节串联锂离子电池充电。 我在确定数据表中的哪个位置无法找到有关设置 FB 引脚的分压器以将充电电压设置为 8.2V 的信息。 如何将分压器设置为 2S 充电? 我在下面附上了原理图以供参考。

此致、
Marvin
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.