您好、
我们一直在其中一个电路板上使用 REF6225、最近发现、由于误判、它由 10V 而不是 5V 供电 。另外、它一直在具有缓冲输出和最小负载的情况下正常运行。
由于我们现场有产品、因此我们想了解这种过压可能产生的长期影响。 具体来说:
-
这会影响寿命或可靠性吗?
-
预计会随时间漂移吗?
-
它会突然失败吗?
-
这些条件下的预期寿命是多少?
感谢您的指导。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好:
REF62 在 5.5V 以上的行为可能与数据表中定义的行为不同。 此外、REF62 高于 6V 的行为可能会对器件造成永久损坏。 我建议遵循数据表第 7.1 节中的绝对最大额定值和数据表第 7.3 节中的建议运行条件。


如果您需要高于 5.5V 的输入电压、我推荐 REF5025EIDR。
关于这些问题:
这是否会影响寿命或可靠性?
是的。 请参阅数据表注释 (1) 的第 7.1 节。
是否预计随时间漂移?
是的。 如果器件在 电气特性表中的建议条件下运行、则是这个定义的、但由于 10V 超出了建议的运行条件、因此我们没有提供规格。 无论如何、预计会出现随时间推移而发生的漂移、但我们未定义输入电压为 10V 时会出现多少漂移。
它是否突然失败?
我们不定义当输入电压高于 6V 时器件如何发生故障。
这些条件下的预期寿命是多少?
我们不能保证此器件在输入电压高于 6V 的条件下正常运行。
谢谢、
杰克逊