This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54538:寻找具有特定纹波参数的直流/直流转换器

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMS3655

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581857/tps54538-looking-for-dcdc-converter-with-specific-ripple-parameter

器件型号:TPS54538
主题LMS3655 中讨论的其他器件

大家好、E2E 专家:

我需要对具有如下所示纹波参数的 DC/DC 转换器提供建议。

24V->5.8V
3.5A
纹波= 0.1mV

 

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在审查此问题、并将很快做出响应。

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    当我在 webench 中刺激这种情况时、

    输入纹波= 163.58mV

    输出纹波= 4.63mV

    此致、

    Manish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manish:  

    我在这段时间内成功完成了这项工作。
    Webench 现在正在为我工作。  三天前它没有工作。
    最好的发现是 LMS3655AMRNLR。
    它出来了 300uV Vp-p
    Webench 倒台时、我尝试了一些竞争对手的转换器。
    一个是 100uV Vp-p、正如我在他们的工具中模拟的。

    然后、我向输出添加了一个铁氧体滤波器、使其降至 7uVp-p

    我还微调了开关参数。 动态加载状态。
    这样做的目的是:

    任何直流/直流转换器。

    100uV Vp-p
    电源电压 24V
    最小输出电压 5.5V
    最大输出电压 6V。
    不允许超过这些货叉。
    负载电流 1mA 和 3.5A 峰值电流。
    我写信告诉你我已经完成了。 感谢您的帮助。

    我还了解到、转换器输入端的 1uH 2.4mV 扼流圈负责降低 EMI、导致该频率下的干扰传播到转换器输出端。

    我只是将工作台的原理图复制到 LMS3655 仿真器中。

    在现实中、我最终使用了 Workbench、并在 webench 原理图中加入了一个竞争对手的转换器。  

    然后用不同的输入 EMI 滤波器线圈替换输入 EMI 滤波器线圈、并在输出端添加了一个滤波器。

    其温度范围为 10uVp-p


    非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确的词是 Webench、而不是 workbench。