This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC2845:fOSC 设置

Guru**** 2826855 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580552/uc2845-fosc-setting

部件号:UC2845


您好的团队、

客户希望器件开关频率为 250kHz、因此 500kHz 应该是化石。

但是、如果将 RRT = 5k Ω、CCT=1nF 作为推荐范围的最小值、则 fOSC 变为 344kHz (1.72/5k/1n)

客户如何设置为 fosc=500kHz?

image.png

此致、

Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    对此进行了深入研究。 我们会尽快回复您。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Adhvaidh:

    您何时可以更新我们?

    此致、

    Hayashi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    我们已在内部联系并等待他们的答复。

    谢谢。

    此致、

    Adhvaidh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hi Hayashi,

    我在内部进行了讨论 — 强烈建议遵循 CCT 建议 (>= 1nF)、因为 CCT 的值设置死区时间。 有关更多详细信息、请参阅下面的。

      

    为了实现 任何特定的 振荡器频率、客户 应 从 数据表中的 RRT (Vs) 频率图中选择最小为 1nF 的 CCT 和适当的 RRT。



    谢谢你。

    此致、

    Adhvaidh