请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ27427您好、TI:
我所需的配置是设计容量、我们给出的值为 10、000mA、但该块数据的最大范围为 8000mA
我们给出的设计能量为 10000*3.7 标称电压= 37000、但此块最大范围为 32764
为此、我们需要为“设计上限“、“设计能量“和“抽取率“写入什么值
正如数据表中提到的容量> 6Ah、您需要将其扩展到 10、我这样做了
完成此操作后、我们还需要执行电流调节和
请告诉我我们需要提供哪些价值观来消除这种混淆。
一个以下是我的电池数据表。 请给我正确的配置,这样我就可以控制 SOC 跳转行为
当前正在配置
设计电容器为 10,000
终止电压为 3000
按 100mA 收费
设计能量比例 AS =设计 CAP *3.7(标称 VTG)= 37000
在这种配置中、我还将设计能量比例因子设置为 10
我们从充电器 IC 获得的充电电流作为 1040mA