This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25628:BQ25628 电池充电器 IC — 启用 OTG 时 VSYS 下降问题

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25628

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580720/bq25628-bq25628-battery-charger-ic---issue-with-vsys-drooping-when-enabling-otg

器件型号:BQ25628


TI、 是否有人看到 BQ25628 电池充电器 IC 的问题:VSYS 在这种情况下下降到足够大(例如超过 10 至 20 毫秒的负向脉冲)、以复位 PMIC 和 MCU?  在启用 EN_OTG、然后向电池充电器的 VBUS 引脚施加 5V USB 或 Qi_Vout 的情况下会发生这种情况。  请注意、OTG 输出 PMID 设置为 5V0。   这是一个已知问题...可能已发布在勘误表中?!?  这是否是 FET 内部的开关问题?  我尝试更改 V_limits 和 I_limits 的寄存器设置、但到目前为止没有成功。  如何解决? image.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    我们正在研究这个问题、并将回复您。

    谢谢、

    Ning。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    我已向您发送朋友请求、以便我们进一步讨论您看到的行为。

    此致、

    Juan Ospina.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我试图回应朋友的要求。  现在、我们是否已做好准备、现在就可以谈论这个问题了?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、  

    谢谢、没错。

    此致

    Juan Ospina.