This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD95490Q5MC:TPS53681 具有 CSD95490Q5MC 开关节点振铃损坏

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD95490Q5MC, TPS53681

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582350/csd95490q5mc-tps53681-with-csd95490q5mc-switch-node-ringing-damage

器件型号:CSD95490Q5MC
主题: TPS53681 中讨论的其他器件

您好、

我们使用的是 TPS53681 + 6x CSD95490Q5MC、并且有几个电路板裸片、我们怀疑功率级因 SW 节点上的振铃而损坏。  

出现故障的电路板似乎导致输出短路、在一种情况下、我们断开第一相功率级、在 CSD95490Q5MC 器件本身的 SW 引脚到 GND 之间测得了~3R 的低电阻。  

除了为 Rboot 安装更高的电阻外、TPS53681 还有任何可调整的配置设置来帮助减少振铃? 在降低开关频率、增加 BLANK_TIME_RISING 和降低 MINTOFF 之后、我发现有一些改进。 但是、满载时的振铃仍然非常高。  

如果可能、我们可以通过电子邮件继续对话、以便我能够分享原理图、布局和测量结果。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    感谢您提请我们注意这一点。

    是的、我们一定会通过电子邮件讨论相同的问题。

    请发送电子邮件至 abhishek.vishwa27@ti.com、 abhed.misra09@ti.com 和 yihehu@ti.com

    我们可以详细讨论损坏情况、并了解如何避免高振铃。

    此致、

    Abhishek