This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25982:输出电流限制精度与温度间的关系图

Guru**** 2769955 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2595, TPS25983

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579355/tps25982-a-graph-of-output-current-limit-accuracy-vs-temperature

器件型号:TPS25982
主题中讨论的其他器件:TPS2595TPS25983

尊敬的专家:

我的客户正在考虑使用 TPS259827、并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

——

关于 TPS259827、

我想确认输出电流限制精度与温度间的关系。

您能否提供 输出电流限制精度与温度间的关系图。

这是 TPS2595 的示例图。

——

感谢您提前提供的大力帮助。

此致、

Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这只是一个提醒、客户期待等待您的建议。

    如果您能尽快答复、我将不胜感激。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    这只是一个提醒、客户期待等待您的建议。

    我们受到客户的敦促。

    我们担心可能会丢失这个项目。

    请尽快答复。

    感谢您的大力帮助。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一  

    很抱歉耽误你的时间

    我能知道客户为什么想要该图形吗?

    如果我能知道客户正在构建什么图形、以及为什么他需要该图形、这将是非常有帮助的?

    另外、如果可以帮助、我会附加另一个图形



    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    我对图 13 有疑问。

    我可以确认温度角吗?

    最小值是–40 度吗?

    MAX 是否表示+125°?

    然后我会向客户反馈。

    感谢您的大力帮助与合作

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一


    [报价 userid=“119143" url="“ url="~“~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1579355/tps25982-a-graph-of-output-current-limit-accuracy-vs-temperature/6092735

    最小值是–40 度吗?

    MAX 是否表示+125°?

    [/报价]

    是的、您回答正确   

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的快速答复。

    我将与客户分享。

    如果客户有其他问题、我会再次咨询您。

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    客户还有一个问题。

    您能尽快告知吗?

    我很抱歉催促你、但客户有任何时间等待。

    ——

    在设计电路时考虑电流限制值的偏差时、
    除温度特性外、我是否还需要考虑任何其他参数?

    ——

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一

    我可以在 3 小时内回复您  

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)真一

    电流限制取决于工艺 和 VOUT 。在浪涌期间、VOUT 必须达到特定的阈值才能使 ILIM 激活、否则 ILIM 将小于使用 RLIM 而校准的 ILIM。但该 阈值为 mV 的间隔

    此致

    Sailendra

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sailendra:

    感谢您的答复。

    我还有一个问题。

    ーーー μ s

    关于您提到的过程、
    TPS25983 是否意味着使用了多个过程?
    还是意味着是按晶圆批次进行的?

    ーーー μ s

    感谢您的大力帮助与合作。

    此致、

    Shinichi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinichi:

    它因晶圆批次而异。其称为工艺差异  

    此致

    Sailendra