This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6287B30:在 0.65V 和 0.6V 下、仍然具有 2 个 TPS6287B30 并联效率

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6287B30

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578028/tps6287b30-2-x-tps6287b30-in-parallel-efficiency-again-for-0-65v-and-0-6v

器件型号:TPS6287B30


您能否估算 0.65V 和 0.6V 下 2 个 TPS6287B30(双相)与电感器 (AMELH4020S-R10M-T) 的效率? 请注意、电流消耗为 15A 至 20A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    以下是我具有类似尺寸的 XGL4020-111 和电源模块版本 TPSM8287Bxx 的数据:

    您是否有当地的 TI 联系人来讨论更多详细信息?

    谢谢、

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

      感谢您的分享、如果您有相应的 0.6V 与 18A 纹波、您能分享吗?

    谢谢

    Bowen   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    您可以通过添加更多的输出电容器来尽可能减少纹波。  您的纹波要求是什么?

    D/S 具有示例纹波、小于 5mV。

    Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chris

       感谢您的数据。    

    您能否介绍一下当地的 TI 联系人以进行原理图审阅?

    我的电子邮件是 bowen.liang@molex.com

    谢谢

    Bowen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bowen:

    我给你发了两封电子邮件。

    Chris