请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25798主题中讨论的其他器件:TPS25751、
您好!
我们在我们的系统中使用由 TPS25751 控制的 BQ25798。 我们能够成功通过 PD 适配器接收功率、而不会出现任何问题。 但是、当我们尝试从我们由电池供电的器件(即 OTG 模式下的 BQ25798)供电时、会遇到一个问题。
BQ25798 完全由 TPS25751 PD 控制器控制。
我们的设置和功能如下:
- 1S 电池、最大放电电流能力为 5A(最大 15W)。
- TPS25751 中配置为 27W (9V/3A) 的最大拉电流功率
- 系统负载要求:5W。
问题描述:
当该器件作为 PD 源端运行并且接收端器件请求高于 1A 的电流时、电池电压会降至约 1.9V、从而导致系统关断。
我们在 TPS25751 GUI 工具中配置了 27W 供电功率、据此、我们能够协商并提供 9V 电压。 然而、一旦连接的器件开始消耗更高的电流、整个系统就会崩溃。
我们希望:
- 在 9V 功率协商期间将输出电流限制为 1A — 是否可以通过 TPS25751 配置实现此功能? (但是,我们已经尝试通过将拉电流 PDO 配置为 9V-1A 来限制电流、但在这种情况下、未协商 PDO、仅提供 5V 电压。)
- 了解当受电方请求更大的电流时、可能导致系统崩溃的原因。 BQ 能够检测到的问题是否有?例如、OTG 何时需要更高的电流以及为了节省系统电压、可以限制电流?
此致、
Pratham