This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM61480:适用的器件建议

Guru**** 2925340 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61480, TPS62918, LM61495

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581744/lm61480-suitable-device-recommendation

器件型号:LM61480
主题中讨论的其他器件:LM65480-Q1TPS62918、LM61495

尊敬的专家:

我的客户有降压器件申请、请帮助推荐合适的器件。 谢谢。

  • 输入电压 3 ~ 12V  
  • 输出 2.8V  
  • 5‑8A 、最小输入电压为 3.2V  
  • 必须支持 FPWM 模式
  • ‑OVP(最好提供):输出侧可以连接到高于设定值的电压源、并且芯片不会损坏或反馈 Δ V。  

此致、

Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边。

    谢谢。此致

     Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    我们的全新 LM65480-Q1 器件是一款备受青睐的器件。 它确实具有 8A 修整功能、可以支持 FPWM 和 3.2V 输出:以下是可供您查看的链接:

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm65460-q1.pdf?ts = 1761766732897 &ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FLM65460-Q1

    此致、  

    Oscar Ambriz  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oscar、

    我的客户不需要自动设备。 请帮助确认 TPS62918(没有输出 OVP)和 LM61480(有输出 OVP)是否适用于此插座? 或者您有其他建议吗? 谢谢。

    此致、

    Ryker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、如果我们有 LM61480EVM 或其他 EVM 可以评估 LM61480? 客户希望获得 EVM 来测试功能。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的问题。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、

    LM61480 和 TPS62918 都是适合用于插座的非汽车级降压选项、支持 3V 至 12V 输入、2.8V 输出、FPWM 以及 5V 至 8A 电压、最小输入为 3.2V。 LM61480 可在需要时支持输出 OVP、而 TPS62918 则不支持。 LM61480 EVM 可用于评估、允许您的客户测试器件性能和 OVP 功能。 除非您的要求发生变化、否则不需要进一步的建议。

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Naresh、

    找不到任何一个 LM61480EVM TI.com 中提供了相关信息。 您能说明如何获取 LM61480EVM 或需要应用其他器件型号 EVM 吗?  如果我需要申请 ZS 订单、请告诉我完整的器件型号。  非常感谢。

    此致、

    她  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Ryker 的答复。 我会仔细研究一下、然后回到您的身边

    谢谢。此致

    Naresh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryker、  

    感谢您的问题。  

    请参阅 TI.com 上的 LM61495RPHEVM  

    LM61495 可以工作、因为它是同一器件的 10A 版本、LM61480 为 8A 版本。

    谢谢。此致

    Naresh