This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62840:低于 VSET 配置的输入电压

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582591/tps62840-input-voltage-below-vset-configuration

器件型号:TPS62840


您好:

我已将 DC/DC 配置为输出 3.3V 的电压。 尽管大多数时候输入电压都是 2 块 CR2032 电池 (6V)、但有时用户可以使用单块 CR2032 电池 (3V)。 即使输出电压设置高于输入、DC/DC 是否也会通过将输入电压旁路到输出来在 100%占空比下工作?

谢谢你。

此致、

João Rego

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您发布您的问题。 是的、通过始终导通高侧 MOSFET、该器件将在 100%占空比下工作、并且符合您条件的 VOUT 可以通过重新排列数据表中提到的 VOUT 公式来计算得出(请参阅下面的快照)。 这意味着由于线路上的压降 (RDSon 和 Rinductor)、输出电压将低于 3V。

    如有任何其他问题、请告知我。 Slight smileμ s

    此致、
    Zakir