This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27761:有关输出电压精度

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM27761

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582501/lm27761-regarding-output-voltage-accuracy

器件型号:LM27761


您好的团队、

我们将在以下条件下评估 LM27761:

VIN = 5V(板载生成,电流容量:3A)
VOUT 设计目标=典型值 –5.05V (R1 = 160k Ω±1%、R2 = 51k Ω±1%)
IOUT = 6mA

不过、我们直接在器件上的 Vout 引脚上测得的电压为–4.85V、低于预期。 由于测量是在器件的输出端子进行的、因此我们认为配线电阻引起的压降不是一个因素。

考虑到 VFB 精度和布局影响、我们想知道该偏差是否在器件精度的可接受范围内。 任何见解都将不胜感激。

此致、

teritama

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于 LM27761、您需要同时考虑电荷泵压降和 LDO 压降...除此之外、您将有电阻容差...

    考虑 VFB 精度和布局影响、我们想知道此偏差是否在器件精度的可接受范围内。 任何见解都将不胜感激。

    我认为这是合理的。 布局在散热方面发挥着重要作用... 测量点也是关键...

    BR、

    Febin