This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59116EVM-390:TLC59116 EVM–USB 转 GPIO 适配器不与 GUI I²C、并申请直接的 2 μ F 详细信息

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC59116, USB2ANY

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581659/tlc59116evm-390-tlc59116-evm-usb-to-gpio-adapter-not-working-with-gui-and-request-for-direct-i2c-details

器件型号:TLC59116EVM-390
主题中讨论的其他器件:TLC59116USB 转 GPIO2USB2ANY

您好 TI 支持团队:

我正在提出 TLC59116 EVM 和遇到接口问题:

消息

  • EVM 由工作台电源(通过)供电 J4/J5 AT 5.0V、1.5A 限制 (稳定)。

  • Windows PC(目标部署将在以后部署 Linux)。

  • 已安装并打开 TLC59116 的 TI GUI、但会显示状态栏 “设备不工作。“

  • 接口适配器: USB 转 GPIO2 (较新的加密狗)。 GUI 从不提示提供驱动程序/固件、并且未检测到电路板。

我试过的产品

  • USB 端口/电缆和另一台 PC。

  • 先接通电源、然后将色带连接到 J1

  • 已验证跳线/LED 板是否已安装;仍未检测到。

问题/请求

  1. 适配器兼容性:

    • 启动 TLC59116 EVM GUI 支持 USB 转 GPIO2 适配器?

    • 如果是、请分享正确的 驱动程序/固件包 (或包含该软件狗的 GUI 版本)以及更新软件狗固件所需的任何步骤。

    • 官方支持哪种适配器(例如 USB2ANY 或较早的 USB 转 GPIO)、可从何处下载其驱动程序/固件?

  2. I²C μ C 控制(无需 TI 适配器):

    • 请您确认 J1 2×5 接头 的信号 SCL、SDA 和 GND 逻辑电平 用于 EVM (3.3V 与 5V)、包括电路板是否已经有 I²C Ω 上拉电阻器?

    • 什么是 默认 7 位 μ I²C 地址 实际性能以及如何实现 A0–A3 默认搭配使用?

    • 如果地址可以在 EVM 上配置、如何更改它(跳线/焊接选项)以及有效的地址范围是多少?

    • I²C 建议的上电/μ s 初始化序列来清除睡眠状态并进行设置 LEDOUTx/PWM 以便进行快速功能测试。

我的 I²C 目标是:(a) 让 GUI 通过支持的适配器进行通信、(b) 使用正确的地址和引脚排列通过 μ s 从我的 MCU/桥直接控制 EVM。

提前感谢您的指导!

此致、
Anirudh Gupta

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    让我们检查一下、然后返回给您。

    此致、

    Hongjia

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gupta:

    这是一个已知问题、TLC59116 EVM GUI  不再支持 USB 转 GPIO2 适配器。 您需要 USB2ANY 来启动 EVM、如果您需要更详细的指南、请通过电子邮件 hongjia-wu@ti.com 与我联系

    此致、

    Hongjia