This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:我想将相同的电压输入输出。

Guru**** 2815035 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61088, TPS61033, TPS61022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581972/tps61088-i-would-like-to-use-the-same-voltage-input-to-output

部件号:TPS61088
在主题中讨论的其他器件: TPS61033TPS61022、TPS61023

您好的团队、

您能给我一个关于以下方面的建议吗?
是否可以使用相同的输入和输出电压?
我想在+5V 时使用相同的电压。
我不知道该设备不能使用。

此致、
Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:

    遗憾的是 TPS61088 在 5V 下无法支持相同的电压、请查看 TPS61023、TPS61033 或 TPS61022、这三款器件都可以支持对输入到输出的采样电压、这三种器件的电流能力不同。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nathan San
    感谢您的答复。
    我可以向您提出一个新问题吗?
    您能看到输入和输出之间需要多大的电压差吗?
    我可以看到、根据 WEBENCH、输入电压可以是 4.8V。
    webench.ti.com/.../17

    此致。
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yusuuke:

    最小电压差的限制是最短导通时间、因此它取决于您选择的频率、我不知道 WEBENCH 设置的频率、您分享的链接似乎无效。 例如、如果设置为 200kHz 的频率、我认为 4.8V 至 5V 电压是可以的、但我认为在 1MHz 等极高的频率下运行时它不起作用。

    您可以根据以下最短导通时间规格和您选择的开关频率计算最小占空比、然后就可以获得最小电压差。

    此致、

    Nathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nathan San:


    感谢您的快速答复。
    我明白了。
    顺便说一下、我指的是下面有关 WEBENCH 结果的内容。

    webench.ti.com/.../17

    没错、当 I 使用 Vin=4.8V、Vout=5V 时、fsw 约为 300kHz。

    我可能会问您是否还有其他问题。

    此致、
    Yusuke

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、WEBENCH 链接不再可用...