Other Parts Discussed in Thread: TPS61023, TPS61088, TPS61033, TPS61022
在主题中讨论的其他器件: TPS61033、 TPS61022、TPS61023
您好的团队、
您能给我一个关于以下方面的建议吗?
是否可以使用相同的输入和输出电压?
我想在+5V 时使用相同的电压。
我不知道该设备不能使用。
此致、
Yusuke
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Yusuuke:
最小电压差的限制是最短导通时间、因此它取决于您选择的频率、我不知道 WEBENCH 设置的频率、您分享的链接似乎无效。 例如、如果设置为 200kHz 的频率、我认为 4.8V 至 5V 电压是可以的、但我认为在 1MHz 等极高的频率下运行时它不起作用。
您可以根据以下最短导通时间规格和您选择的开关频率计算最小占空比、然后就可以获得最小电压差。
![]()
此致、
Nathan