请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS922051如何为 TPS922051/0 设计分流电阻器 Rlk_comp
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
以下是有关如何设计分流电阻器 Rlk_comp 的提示和说明。
如下面的原理图所示、为 Rlk_comp 选择了一个可选电阻器来补偿 CSP 和 CSN 共模漏电流并避免其通过 LED。

SW/CSP/CSN 漏电路径:
添加 Rlk_comp 前后的 SW/CSN/CSP 漏电流路径如下所示、其中显示了 Rlk_comp 可帮助补偿 CSP+CSN 共模漏电流并避免其通过 LED。


如何设计 Rlk_comp:
为了设计 RLK_COMP、请测量提供 VIN 和下拉 DIM 时的 LED 电压和漏电流。 然后根据计算分流电阻器。 例如、测试应用的 VIN_MAX=54V、可使用 5 个 LED。 因为 VIN 越大、漏电流越大。 因此、考虑到最坏的情况、即 VIN_MAX。 当 VIN=54V 且 DIM 下拉时、ILED 的电流测量值为 30.7uA。 5 个 LED、测得的 VF 为 11.7V。 RLK_COMP < 381kΩ。 这是获得 RLK_COMP 的有效方法。