This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27220:BQ27220 GPC 计算器报告

Guru**** 2651855 points

Other Parts Discussed in Thread: GPCCHEM, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1580313/bq27220-bq27220-gpc-calculator-report

器件型号:BQ27220
主题中讨论的其他器件:GPCCHEMGPCCEDV

我们执行了 GPC Chemical ID 匹配、以优化产品中使用的电池的性能。 我们在提供的链接中遵循了指南文档、收到的报告如下所示。 (链接: www.ti.com/.../GPCCHEM )
我们预计从 GPC_eDVP.txt 中获取 CEDV 参数系数。 然而、我们收到的报告没有任何系数。
我们想知道如何获得 CEDV 参数系数。

​​以下值复制自 sample.zip 中的 GPC_CEDV.txt。
EMF 3983
第 382 章
EDVC1 0
EDVR1 17
EDVR0 1495
EDVT0 4238
EDVTC 7
11835
第 11439 章
第 11262 章


我们还知道应该接收 ocv11.txt、其中包含​​从 0% DOD 到 100% DOD 的 VOD 值。 这不包括在报告中;我们想知道它是否未发送或是否需要单独输入。
我们附上了我们发送的报告和收到的报告。

 

发送文件 532626_ 360mAh_251016.zip 

收到文件 532626_ 360mAh_251016-report.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    此问题已分配、并将在可能的情况下由团队审核。

    谢谢您、
    Alan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的源数据适用于阻抗跟踪 (GPCCHEM)、而不是 CEDV。 请使用此工具: www.ti.com/.../GPCCEDV

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。
    我们计划使用 GPCCEDV 进行另一项测试、但获取测试报告需要较长时间。
    我们的产品是一款低功耗产品、消耗的电流最小为 600uA、最大电流小于 3mA。 电池组规格为 360mA 4200mV。 至少需要一个月才能生成文件要求的六份报告。 鉴于这一难题、是否有办法为我们的产品获取合适的 CEDV 系数? 如果您可以为我们提供与电池包和电流消耗相匹配的 CEDV 系数、我们想使用这些值。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有这些日志文件就无法获得 CEDV 系数。 在获得这些数据之前、我建议使用无补偿的电量计。 它仍可用作电量监测计、但没有 EDV 自动补偿、因此对 FCC 更新的准确性会略低一些。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    在提取数据之前、我将使用您推荐的设置。

    此外、 您是否建议通过将 CEDV Gauging Configuration 中的 EDV_CMP 位设置为 0 来禁用自动补偿功能?

    当我获得数据时、是否可以通过将该位设置为 1 来使用自动补偿?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。