This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25750:最小充电电流

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582142/bq25750-minimum-charge-current

器件型号:BQ25750


您好、

根据数据表、最小可编程充电电流为 400mA。 是否可以将其降至低于该值。

 

请检查并确认。

 

此致、

Saravana.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Saravana、

    是的、您可以通过增大 ICHG 电阻器来降低低于 400mA 的充电电流。 例如、250kΩ ICHG 电阻器应产生 200mA 充电电流。

    请记住、当充电器充电至低于 400mA 时、我们无法保证 BQ25750 的稳定性。 这可能会导致纹波电流和纹波电压增加。

    此致、
    Ethan Galloway