This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A44:TPS7A44 上的 MID_OUT 引脚功能

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582228/tps7a44-mid_out-pin-function-on-tps7a44

器件型号:TPS7A44


您好:  

我在查看该 LDO 的数据表、想知道 MID_OUT 电压引脚的确切用途是什么。 如果该引脚未使用、可以在什么条件下保持接地? 查看已将 OUT 引脚连接到以太网供电电源设备。  

谢谢、

Anagha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anagha:

    MID_OUT 是内部前置稳压器的输出、可将(通过 MVSEL1 和 MVSEL2)配置为 10V、12V 或 15V 输出。 然后、VOUT 从 MID_OUT 进行调节。 如“引脚功能“表中所述、即使未使用 MID_OUT 也不得连接到 GND、并且必须具有足够的电容以确保 LDO 保持稳定。 电容要求说明可在数据表的建议运行条件部分找到。  

    此致、

    Alex Davis