This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:I2C 不会一直变为逻辑低电平

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582262/tca9548a-i2c-is-not-going-till-logic-low

器件型号:TCA9548A


你(们)好  

 

image.png我设计这个开关、其中 O/P 上具有 2.2K PU


发出 i2cdetect 命令后探测 o/p 信号时、 I2C 从 3.3V 切换 至 2.41V。

i2cconnectech_000.jpg

 

现在我以 10K 连接所有 4 o/p PU、然后它将达到 0.8V 并开始侵犯上升时间。

i2cconnectech10konallports_000.jpg

 

请让我知道如何针对 400kHz I2C 以适当的上升时间实现逻辑低电平。

 

谢谢

Sagar