This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5190QEVM-400:LM5190QEVM-400 设计文件

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5190, LM5190QEVM-400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1577652/lm5190qevm-400-lm5190qevm-400-design-file

器件型号:LM5190QEVM-400
主题中讨论的其他器件:LM5190

大家好、我是来自 Electra S.p.A.的 Matteo Castellani

我们正在开发基于 LM5190 的新电路板。 由于我们在使用其他高频 DC/DC 转换器时遇到了一些问题、因此我们想知道此器件的设计文件是否可用。
我们注意到评估板使用 6 层 PCB、这可能非常有用、可作为我们设计的参考。

此致、
Matteo Castellani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请将您的电子邮件地址保留在此处、然后我将通过电子邮件与您联系。   

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、请通过 [由 EL 移除]与我联系

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、  

    也可以获得参考设计。 我计划将 LM5190 用于我的设计、因此了解铜层和过孔的布局方式会非常有益。

    谢谢您、

    Jacob M.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    请告知我参考设计#

    - EL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是  LM5190QEVM-400 评估模块 (EVM) 的设计  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob。  我  已经向您发送了 LM5190QEVM-400 设计文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我没有您向我发送设计文件的记录。 TI 提供了 P-SPICE 模型、我从网站上下载了该模型、但我正在寻找 LM5190 评估模块的硬件设计文件。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob。  我在  9 天前向您提供的电子邮件地址发送了 LM5190QEVM-400 设计文件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我想您会混淆我与发起此主题的前一位人员。 我相信这是 Matteo。 我尚未就该文件申请联系 TI 任何人。 如果您希望我可以启动新主题以限制重新发布、或者我可以向您提供我的电子邮件、以便您提供文件。

    谢谢、

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jacob

    你是对的。 我很困惑。  请创建新帖子。

    您是 与 Matteo 一起为同一个项目工作的人吗?  

    - EL  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    我创建了一个新帖子:

     LM5190QEVM-400:查找 LM5190QEVM-400 设计文件 

    我不与 Matteo 合作。 感谢你的帮助。

    Jacob

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将关闭此主题。 并使其离线。
    - EL