This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A91:关于 TPS7A91 等 LDO 中功耗参数的阐述

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A91

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582219/tps7a91-clarification-on-power-consumption-parameters-in-ldos-like-tps7a91

器件型号:TPS7A91


您好:

目前我正在分析的功耗 TPS7A91 LDO 稳压器、我想阐述如何正确确定它 或工作电流

您能否说明数据表中的哪个参数表示器件本身(而非输出负载)消耗的实际电流、以及在不同的工作条件下应该如何解释该值?

此外、我想了解有关如何在其他类似的功率器件中识别此类功耗的一些指导信息、例如、它是否总是列出为静态电流 (IQ)接地电流或另一个术语、具体取决于元件类型。

非常感谢您的帮助以及有关在不同数据表中正确阅读这些参数的任何提示。

此致、
Sebastián μ s

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    静态电流和接地电流直接相当、这本质上是相同的。 如果一个器件没有这两个器件、则不会指定器件本身消耗的电流。

    IGND(GND 引脚电流)将提供器件本身消耗的电流、而不会传递到外部负载。 请注意、这会忽略您选择的反馈电阻器消耗的电流、因此可能必须为某些用途计算和添加外部反馈网络电流。

    当器件处于适当的稳压状态时、该值在所有建议的工作条件下都非常相似、因此您可以使用数据表中的数字进行良好的估算。 它通常高得多、然后在器件进入适当的稳压状态时降至低值。 它会随着负载电流和 VIN 而略有增加。

    通常会看到它指定或侧重于无/低负载时的电流、因为这是大多数实际问题的地方。 仅由于所涉及的数量级、它在高负载下基本上可以忽略不计。

    此致、

    Gregory Thompson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    非常感谢您的详细解释—它帮助我更好地理解这个概念。

    我还有一个问题:
    指定的按顺序执行的 反馈电阻器网络消耗的电流 或是此值 未明确提供 必须单独计算?
    此参数对于电源树设计至关重要、因此我想确保不会忽视提供这些信息的位置。

    此致、
    Sebastián Cardona Ramírez

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sebastián、

    由于仅 为该器件型号出售可调节的输出器件、因此未明确提供该值、必须单独计算。

    可以通过将 FB 短接至 VOUT 并使 FB 至 GND 保持开路来将其设置为零。

    此致、

    Gregory Thompson