This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76907-Q1:电流增益变化

Guru**** 2693225 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582295/bq76907-q1-current-gain-variation

器件型号:BQ76907-Q1
主题:BQ76907 中讨论的其他器件

大家好:  

我正在尝试计算 bq76907 电流测量链的完整错误堆叠。 我很好奇 B_CM_GAIN 增益/ B_CM_GAIN 漂移的规格表中的图是否已经包含 VREF2 的影响? 或者增益漂移是否仅考虑 G1=5 放大器的变化?  

image.png

这可以通过以下公式看出:  

Amps / LSB ={VREF2 /(G1 * 2^23)}/(G2 / 8192)

其中 G1 = 5 且 G2 = 32

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、使用 1.227V 基准时、增益的这些值是否相同? 标称情况不能完全达到 5、正如我所期望的那样。

    就像我们之前发现的 7.52uV/计数问题一样、这些值看起来可能会有不同的预期(原始?) 基准电压(可能是 1.232V?)  

    -最大