This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3880:PSpice 仿真问题

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1572790/lm3880-pspice-simulation-issues

器件型号:LM3880


工具/软件:

两个多月前、我问了以下问题、但从未得到答复。  请帮忙!?

我有两个电路在 pspice 中几乎完全相同、得到的结果却大不相同。  例如、在第二个电路中、Flag2 和 Flag1 几乎同时置为无效。  下面是网络列表:

电路 1:

*源 FPGA 序列发生器
X_U2 EN VCC3V3 Flag1 FLAG2 FLAG3 0 LM3880_TRANS 参数:seq_desg=1
+ time_desig=10m
R_R9 Flag1 VCC3V3 10k TC = 0、0
R_R10 FLAG2 VCC3V3 10k TC = 0、0
R_R11 FLAG3 VCC3V3 10k TC = 0、0
V_V9 EN 0
+pulse 0 3.3 10m 100u 100u 50m 150m
V_V10 VCC3V3 0 3.3

电路 2:   

*源温度
X_U1 EN VCC3V3 Flag1 FLAG2 FLAG3 0 LM3880_TRANS 参数:seq_desg=1
+ time_desig=10m
V_V1 VCC3V3 0 3.3
V_V2 EN 0
+pulse 0 3.3 10m 100u 100u 50m 150m
R_R1 Flag1 VCC3V3 10k TC = 0、0
R_R2 FLAG2 VCC3V3 10k TC = 0、0
R_R3 FLAG3 VCC3V3 10k TC = 0、0

我似乎无法得到 LM3880 SPICE 模型进行精确仿真。  有什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能给我发送两个模型文件吗?

    此致

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../PSpiceProjects.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我们将审查此问题、并在下周回来。

    谢谢

    颐和

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brandon、

    伊禾目前已离职、因此他的回应将被推迟。  伊禾将于下周回到办公室、 然后他可以回到您的身边。

    此致、

    Troy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否有任何更新?