This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317A-337N-EVM:公式 VOUT += VREF (1 + R3/R1)+(IADJ×R3)

Guru**** 2815375 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317A-337N-EVM, LM317A, LM317-N

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1571829/lm317a-337n-evm-formula-vout-vref-1-r3-r1-iadj-r3

器件型号:LM317A-337N-EVM
主题中讨论的其他器件: LM317ALM317-N

工具/软件:

您好:

您能帮助我了解 LDO VOUT 的用法 += VREF (1 + R3/R1)+(IADJ×R3)。 实际上、这个公式与 VIN 无关?

换言之:我想使用此通道与 VBAT+低于 12V 在输出 10V/–5 %。 输出电压调节保持在 0.1%以内

我已经使用 8V 输入测试了 EVAL 板“LM317A-337N-EVM"的“的初始化配置、测量输出为 5V(R1 = 240 欧姆、R3 = 715 欧姆)

我想将 R1 保持在 240 欧姆以下。 那么、针对 VIN (+12V) 应用的公式在输出 10V 中是什么? 来定义 R3 输出

R3 以 7K15 的形式发生变化、当我施加 12V 输入时、我获得了 11、06V 输出。  

注意:所需的输出电流较低(在 100mA 下)

感谢你的帮助

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadok、

    7.15kΩ R3 可产生 1.25 *(1 + 7150/240) + 7150 * 100e-6 = 39.205V 的理想 Vout。 由于 Vin 低于此电压、因此 LDO 将在压降下运行、这意味着输出将比输入低~1.5V。  

    为了获得 10V 输出、我们可以重写 Vout 的公式来求解 R3、如下所示:  

    R3 =(Vout - Vref)/(Iadj +(Vref / R1))

    插入数据表和 EVM 中的值:  

    R3 =(10V - 1.25V)/(100µA +(1.25 / 240))= 1648.4Ω。 最接近的 1%标准电阻是 1.65kΩ。 使用该值、我们可以计算出预期 Vout 为 10.008V。  

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    非常感谢您的回答。  

    三个问题需要更好地理解:  

    1) 为什么此公式不使用 VIN?

    2) 为什么我们使用 100µA 为 IADJ ?

    3) 这个公式,是应用 任何值的负载电流? 我需要在 10V 以下供应压力传感器(电流必须< 10mA)

    是的、我计划更改建议的电阻值 (1K65)、然后执行测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sadok、

    1.除非 LDO 在压降下运行、此时 Vin 过低、无法提供所需的输出电压、否则 Vin 对 Vout 的影响可以在线路调节规格(对于直流变化)或电源抑制比(对于交流变化)中捕获。 对于 LM317A、线路调节指定为最大 0.02%/V 这意味着、如果 LDO 配置为 10V 输出、则 Vin 的 1V 变化将产生 2mV 的输出电压变化。  

    这是我的错 — 我对 LM317-N 使用了 100µA 最坏情况规格、而不是 LM317A 的 5µA 最坏情况值。 使用较低 Iadj 重做计算会得到略有不同的值。 我建议 R3 使用 1.67kΩ 或 1.69kΩ、从而产生分别为~9.96V 或~10.06V 的输出电压。

    3.负载电流会对 Vout 产生影响 — 请参阅数据表中的负载调节规格。 LM317A 需要 10mA 最小负载电流才能正确调节。 在您的设计中、分压器电阻会产生 5.2mA 的输出电流、 我建议添加额外的~Ω 2kΩ 阻性负载配置、以确保满足最低输出电流要求、无论负载电流消耗如何。

    此致、

    Alex Davis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Alex 的帮助和宝贵的建议