This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:物理 MSL 标签和数据表 MSL 差异

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1578300/tps22965-physical-msl-label-and-data-sheet-msl-variance

器件型号:TPS22965


我们发现数据表中物理上的 MSL 标签与 MSL 上显示的 MSL 标签存在差异。

请告知对于 MPN# TPS22965NDSGR、哪一个是正确的 MSL。

造成 MSL 差异的原因是什么?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cheong:

    我会检查一下、然后重新回到这个问题上。

    谢谢  
    Amrit  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Amrit、

    对此是否有任何更新?

    同一客户要求确认 MSL。 我们是否进行了重新分类、标签不正确?

    请寻求您的帮助。

    此致、
    阿奇·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Amrit Jit :

    我们能在今天之前获得更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、张曼玉、

    我们对延误深表歉意。

    私人提供的解决方案。

    73、
    阿奇·A·