This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:查找 TPS65994AD 的 USBCPD 应用程序自定义工具

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581073/tps65994ad-looking-for-the-usbcpd-application-customization-tool-for-tps65994ad

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65994BFTPS65993BFTPS65994BG、TPS65993BI、TPS65993BH、 TPS65994BHTPS65994BI

我在一周前提出了一个资源请求、但尚未获得访问权限。  我需要 TPS65994AD 的 USBCPD 应用程序自定义工具来生成新的.bin 文件。  我们器件上的当前配置导致启动时出现问题、我们希望可以通过调整配置以使用 SRDY 功能来解决该问题、使 MOSFET 在启动期间保持关断状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    很抱歉、我们的安全资源系统上周停机。 我已批准该 申请、请检查您是否可以访问该文件夹。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的批准。   TPS65994AD 在工具中未列为器件。  最好使用以下哪一项(我猜是 TPS65994BF)?  TPS65993BF、 TPS65993BG、 TPS65993BH、 TPS65993BI 、TPS65994BF  TPS65994BG、 TPS65994BH、TPS65994BI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此处的终端应用是什么、该应用遵循任何参考设计吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在定制主板上使用此屏幕连接 10.5 英寸 USBC 屏幕并为其供电。  当前的问题是 5V 会反馈到 20V 电压轨和 24V 电压轨。  这是因为 5V 电压轨的启动比为 20V 供电的 24V 电压轨要早得多。  我想尝试使用 SRDY 功能、以便在所有电压轨均启动后、控制背对背 MOSFET 并使用 I2C 启用它们。  我们已经尝试了灌电流和拉电流模式、但这没有解决问题。  我从主板制造商那里得到了.bin 文件、但这是一个缓慢的过程、我们希望启动此问题的解决方案。

    尝试 GUI 工具中列出的所有选项都不会创建在 PD 上工作的有效.bin。  当检查全局注册表时、我只接收全部 0。  我可以 (通过电子邮件或其他方法)向您发送 .bin、 如果您可以为我们修改它、我们拥有的该.bin 会将 PD 置于源代码模式。  或帮助我们解决 GUI 问题。  此外、当将当前.bin 加载到 GUI 时、它还指出固件版本不受支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们可以使用私人信息进行进一步讨论。

    5V 供电方路径反馈到外部受电方路径何时发生? PD 控制器此时是充当供电方还是受电方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这种反馈情况会在每次系统启动时发生。  客户会注意到 USB 供电屏幕会闪烁。  我认为这是由于 PD 5V 进入过流并复位。 我们已经尝试将 PD 配置为受电方和供电方、但问题仍然出现。  在我们的场景中、供电。  我们想尝试双向 SRDY 设置。

    请注意、它们会在 24V 和 20V 电源轨上镜像青色电压。  20V 由 PD 启用、但由尚未上电的 24V 电压轨供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供电不应导致外部 20V 路径打开、因此我猜是在 PD 从供电模式切换到受电模式的电源角色期间发生的 RCP。 您在此处有 PD 日志吗?

    要设置外部电源路径以等待 SRDY、请将 PP3/4 配置更改为 3h。 由于接收到消费者中断、EC 应在新合约之后发送 SRDY 命令

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题是由于上述问题、我们无法使用 GUI 工具生成新的.bin 来加载到 EEPROM。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明导致无法从 GUI 生成新二进制文件的原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以创建.bin 文件、但必须选择以下图像的一个映像进行启动。  每次我将.bin 加载到 EEPROM 时、PD 都会以 PTCH 模式启动。  我试着写 08 47 41 49 44 但注册表 03 总是报告  04 50 54 43 48。  我假设这就是为什么全局参数都为零的原因。  我还假设这是校验和问题、因此即使在下电上电后 PD 也会保持在 PTCH 中。  让事情再次正常工作的唯一方法是加载我提供的原始.bin。  是否有方法向您发送原始.bin 的电子邮件、以便您可以为我修改?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法修改二进制文件。 您有.pjt 文件吗? 您应该能够将.pjt 文件加载到 GUI 中