This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP126-Q1:在读取 TMP126 时、MCU 侧是否处于正常的四线模式(根据您的硬件设计)?

Guru**** 2924430 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582702/tmp126-q1-when-reading-the-tmp126-is-the-mcu-side-in-the-normal-four-wire-mode-according-to-your-hardware-design

器件型号:TMP126-Q1
主题:TMP126 中讨论的其他器件

读取 TMP126 时、MCU 侧是否处于正常的四线模式(根据您的硬件设计)?

mmexport1761930863128.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP126 SIO 引脚是双向引脚。  数据传输是半双工的:单个 SIO 引脚不能在数据传输输出的同时支持输入数据。 如果 MCU 具有半双工 3 线模式、它 可能适用于 TMP126。

    正如文本所述、10k Ω 电阻器使 Data_Out (MOSI) 能够不发生冲突地连接到 SIO。 如果您在正常全双工(4 线)模式下使用 SPI、该电阻器使 SIO 能够在写入时克服 Data_Out 的状态。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    虽然您提到的因素可能会产生影响、但它们通常不会产生显著影响。 此外、此串联连接的建议电阻值范围是多少? 是否有任何具体的验证数据?


    经验证、串行 10K 电阻 SPI 只能支持 1M 的最大速率。 根据该规格、它可以支持最高 10M 的速率

    这一差距的原因是什么?我们如何达到 10M?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问得好。

    10k Ω 电阻器限制来自 MOSI 的电流、以便在写入时不会与 SIO 冲突。 SIO 引脚具有–3mA 用于 VOH 和 VOL 的+/TCA 规范。 只要电流不超过此 3mA 限值、就可以降低电阻值。

    如果您能够在读取 阶段之前将 MOSI 更改为高阻抗、则可以移除该电阻器。 仍然最好采用一个小电阻器来限制意外或转换状态期间的电流。

    电阻器必须更小才能达到更高的速度。

    谢谢、