This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:启动时电池断开连接时的行为和配置

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731, TPS25751

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1581841/bq25731-behavior-and-configuration-at-startup-with-battery-disconnected

器件型号:BQ25731
主题中讨论的其他器件: TPS25751

您好:

我正在从事一种设计、其中 BQ25731 可用于为器件的可移除电池(3 芯锂离子)充电。 它将通过 TPS25751 USB-C PD 控制器供电。 我们的器件具有一个主机 MCU、该 MCU 由电池供电的 3.3V SMPS 供电。 还有一个板载 5V SMPS、用于一些其他外设(加上逻辑电平转换器)。

我想解决的场景是、通过 TPS25751 施加 USB 电源但未插入电池时会发生什么情况。 理想的行为是 USB PD 控制器和充电器 IC 可以在上电后正确配置、并且系统可以保持空闲状态、直到插入电池、此时充电器可以开始充电。

但是、如果我要通过主机配置 USB PD 控制器和充电器 IC、我需要充电器输出系统电压(至少对于 5V SMPS 来说足够)、才能使系统正常启动。 我的理解是、当 CELL_BATPRESZ 未检测到电池时、默认输出电压为 4.2V。 这是否意味着我们的系统需要 EEPROM、TPS25751 才能在启动时加载补丁?

此外、虽然该器件在未安装电池的情况下无法完全正常工作、但如果 BQ25731 仍可以提供足够的电源以使主机处理器运行以进行调试(大约~250mA 和 12V 就足够了)、那会很有用。 它可以支持这一点吗?

我们考虑使用 BQ25731、因为我们有一种无法让充电器阻止充电电流流入电池的情况。 这是因为我们的器件能够通过 BLDC 再生制动模式为电池充电、其中电流将反向流入电池。 如果充电器阻止了此电流、VSYS 可能会升高到非常高的水平、从而导致元件故障。

此致、
Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent、

    您可以将 CELL_BATPRESZ 引脚设置为 3S。 没有电池检测算法。  该引脚可手动设置主机 MCU 或用户。 将 CELL_BATPREZ 引脚拉至低电平、向充电器发送不存在电池的信号。 充电器将相应地停止充电、否则、BQ25731 将通过小电流 128mA 为电池充电。  

    假设电池电容器是小型电池、它会将输出充电至 12.6V。

    此致、

    Tiger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tiger:

    感谢您澄清了 CELL_BATPRESZ 引脚的功能。 由于我们的主机 MCU 是充电器输出的下游、因此涓流充电似乎适用于我们的特定用例。 128mA 是否用于 10mΩ 检测电阻?

    数据表中的第 9.6.2 节指出、 ChargeCurrent 寄存器 (I2C 地址= 03/02h) 复位为 0A。 图 9-15 表明寄存器复位为 0000h、但 9.6.2 的段标头表明它复位为 0080h。 这似乎对应于第二个字节的位 7、或“充电电流位 1“。 对于阶跃为 128mA((5mΩ 检测电阻)的情况、这是否意味着 POR 输出电流可能是 256mA? 无论哪种方式、我都希望 POR 输出电流足以让主机配置 IC。

    此致、
    Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vincent、

    感谢您的耐心。  Tiger 今天已下班、将返回星期一、对您的问题进行跟进。

    此致、

    基督教。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是、BQ25731 默认充电电流为 0x0080、对应于具有 5m Ω 电流检测的 256mA。  

    请参阅随附的默认设置。  

    e2e.ti.com/.../20VIN_2D00_Default_2D00_Settings.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Tiger! 这为我们提供了一个很好的起点。 非常感谢您的帮助。