您好的团队、
请帮助确认:
OEM 制造商希望使用此 ESD 二极管 RCLamp0561PQ 来保护 TPS254900 USB DP/DM 接口。 其钳位电压为 20V@Ipp、而原始二极管的钳位电压为 15V@Ipp。 此二极管的固有功能是什么? 您会接受这个新的 ESD 二极管吗? 因为除了 ESD 规格外、我在数据表中找不到任何相关数据。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好的团队、
请帮助确认:
OEM 制造商希望使用此 ESD 二极管 RCLamp0561PQ 来保护 TPS254900 USB DP/DM 接口。 其钳位电压为 20V@Ipp、而原始二极管的钳位电压为 15V@Ipp。 此二极管的固有功能是什么? 您会接受这个新的 ESD 二极管吗? 因为除了 ESD 规格外、我在数据表中找不到任何相关数据。

您好 Alan、
不需要在 DP/DM 线路上添加额外的 ESD 保护、这由 给定系统的设计人员自行决定。 TPS 器件数据表中的说明:
ESD 注意事项–TPS254900-Q1 器件为 DP_IN 和 DM_IN 提供了内置 ESD 保护。 从 USB 连接器到 TPS254900-Q1 器件上 DP_IN 和 DM_IN 引脚的布线长度应尽可能缩短、并沿布线使用尽可能少的过孔。 –BIAS 上的电容器有助于提高 IEC ESD 性能。 2.2-µF 电容器应放置在靠近 BIAS 的位置、并且该电容器上从 BIAS 到 GND 的电流路径应尽可能短。 请勿在连接引线上使用过孔。 –10-µF 输出电容器应放置在靠近 OUT 引脚和 TVS 的位置。 -有关更多信息、请参阅 ESD 保护布局指南 (SLVA680)。
RCLamp0561PQ 二极管规定了超过 TPS 器件的更高保护级别(18kV 与 15kV 空气、15kV 与 8kV 接触)、这将提高稳健性(假设不会对 DP/DM 信号性能产生负面影响)。
-Zack