This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25123:查找与 BQ25123 类似的产品

Guru**** 2747375 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25123, BQ25616, BQ25185, BQ25308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582963/bq25123-looking-for-product-similar-to-bq25123

器件型号:BQ25123
主题中讨论的其他器件: BQ25616BQ25185、BQ25308

我一直在考虑使用 BQ25123 充电管理 IC 来实现其电源路径管理、锂离子电池的充电能力、低功耗状态以及大多数情况下的独立运行。 然而、我的主要问题是、并非所有参数都可设置 RC、其中一些参数必须通过外部器件进行编程。 我的应用需要一款无需主机 MCU 即可在启动时设置所有电源保护和充电参数的器件。  

为清楚起见、我的应用适用于单个锂离子电池、并且我需要尽可能低的静态电流。 该设计必须在没有主机的情况下工作、因此必须通过 RC SET 引脚或出厂预设来进行编程。 我的充电电压为 4.1V、最大充电电流为 25mA。 我的充电电源是标称 10.8V 的电池。

提前感谢您的帮助。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    对于线性充电器上的独立电源路径充电、请考虑查看 BQ25185。 对于独立电源路径开关充电器、请考虑查看 BQ25308 或 BQ25616。

    此致、

    Juan Ospina.