This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A90:TPS7A90:观察到不正确的输出电压(输入为 5.3V 时预期为 4.98V、实际为 1.8V)

Guru**** 2782445 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583076/tps7a90-tps7a90-incorrect-output-voltage-observed-expected-4-98v-with-5-3v-input-actual-1-8v

器件型号:TPS7A90


大家好!

我主要是根据数据表值设计此稳压器电路的。 我预计输出电压接近 5V、但改用了 1.8V 左右。

我已将 5.5V 电源硬接线到输入电容器、因为起初我认为这是由于压降问题导致的、但输出仍为 1.8V。  

由于 0R0 链路、EN_UV 引脚的测量值为 5.5V、这符合预期。  

C104 最初是 2U2、但我已将其增加到 10U。

我不确定还有什么值得尝试/衡量的 — 如果有人有任何建议,我将非常感激。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 CJ:

    我们能否看到 LDO 在导通期间的一些示波器图 (Vin、Vout)?

    这是在多个 LDO 还是单个 LDO 上发生的?

    上电后、LDO 是否会保持在 1.8V 10 秒?

    您可以检查 PG_FB 电阻器吗?  如果意外交换了电源、LDO 将上升到远低于 1V、然后非常缓慢地导通至 5V。

    谢谢、

    Stephen