This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25173:BQ25173 相关问题

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25173

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582754/bq25173-bq25173-related-issues

部件号:BQ25173


您好:

客户使用 BQ25173 以 2F 的电容和 5.5V 的电压为超级电容器充电。 如何配置 VREF 和反馈电阻器?

image_1761960948718.png

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    如何配置 VREF 和反馈电阻器?

    1.) 用于 5.5V 的反馈电阻器——一种可能的解决方案是 665K(上电阻器)和 113k(下电阻器)。

    2.) STAT 和/VREF 引脚上的电压--引脚的绝对最大电压为 5.5V、PG 应为低于此点的电压。