This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25570:BQ25570–LDO 钳位对使用太阳能电池板的 MPPT 的影响>5V VOC

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583120/bq25570-bq25570-effect-of-ldo-clamp-on-mppt-with-solar-panel-5-v-voc

器件型号:BQ25570


您好:

我想使用 BQ25570 通过小型 Voltaic P123 太阳能电池板对电池进行充电。
问题在于电池板的开路电压达到 7V、高于 BQ25570 的 Vin (max) 额定值。

为避免超过此限值、我考虑在电池板和 BQ25570 之间添加一个 LDO (TI LT1763) 来将输入电压钳制到最大 5V

我的问题是:

  1.  此 LDO 的存在是否会干扰 BQ25570 的 MPPT 跟踪?

  2. 您是否遇到过类似的用例、太阳能电池板的 VOC 超过 5V?

提前感谢您的帮助和建议。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的提问。

    添加 LDO 将固定充电器的电压。 当充电器寻找 VOC 时、它只取调节后的 LDO 值并应用百分比。

    遗憾的是、个人情况并非如此、但您需要进行电压转换、以便电压随施加的输入直接变化。

    此致、

    Mike Emanuel