This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:禁用恢复保护:OCC:PACK-TOS Delta

Guru**** 2611705 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1583066/bq76952-disable-recovery-protections-occ-pack-tos-delta

器件型号:BQ76952


您好:
我已经在 BQ76952 上实现了低侧开关。 目前、我正在尝试使用负放电电流启用 OCC(放电过流)恢复。 但是、我遇到了一个问题:PACK 引脚通过 10k 电阻器连接到 BAT+、这会导致 PACK 电压始终等于电池组顶部 (TOS) 电压。
因此、即使没有放电电流、该器件也会根据 PACK 电压条件自动从 OCC 中恢复。 我想禁用这种自动恢复、并确保仅在检测到放电电流时才会进行恢复。
是否有建议的方法来配置 BQ76952 以实现此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了 OCC 恢复问题的解决方案。 I set Protections→OCC→PACK-TOS Delta 的最大值 8500mV 。 这会阻止通过 PACK-TOS 电压条件进行恢复、因为仅在以下情况下进行恢复:

    “Pack"≤“≤“Top of Stack“–Delta

    在我的设置中、 PACK 连接到 BAT+ 所以 PACK =栈顶 。 例如、如果 PACK = 54V、则条件变为:

    54V≤54V–8.5V→54V≤45.5V 、这是假的。

    这意味着 OCC 保护不会通过电压恢复、只会使用放电电流恢复。 我测试了它并确认它按预期运行。