This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5158:反激式转换器初级电流

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5158, LM5157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1582787/lm5158-flyback-converter-primary-current

器件型号:LM5158
主题中讨论的其他器件: LM5157

尊敬的 TI:

我使用 Webench 软件创建隔离型反激式转换器设计。 使用的 IC 是 LM5158RTER。 该设计将非稳压标称 24V 输入电压(最小值,最大值 16V..28V)转换为 42V 稳压电压。 42V 时的最大输出电流为 500mA。  

以下是该设计的链接:

webench.ti.com/.../SDP.cgi

我的问题是:

  1. 建议的变压器模型是 W ü Würth Elektronik Flex 749196341。 它有 6 个相同的绕组。 它们应该如何连接?
  2. Würth Ω 变压器相当昂贵。 为了获得更经济的选择、该设计是否可以与脉冲 PA1366 变压器[1]配合使用?
  3. 是否可以通过输入而非辅助绕组为 LM5158 供电?  
  4. 工作值“T1 Iprim pk“为 4.36A、而 749196341 I_SatBase 额定值为 1.33A。 这会引起麻烦吗?

[1]链接到 Pulse PA1366 数据表(第 2 页): https://www.yageogroup.com/content/datasheet/asset/file/DATASHEET_P666

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arrtu:

    感谢您的联系。  

    LM5158 的内部开关电流限制为 3.26A。 规格的峰值初级电流将会更高。 在这种情况下、我建议使用 LM5157。

    关于变压器、可以使用脉冲变压器。 但是、请使用快速入门计算器工具检查设计、并确保足够高的饱和电流:

    https://www.ti.com/tool/download/SNVR508 

    此致

    Moritz